This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53681:tps53681无电压输出、但 ENABLE 正常、电源轨#2出现连续 OVF。

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/969696/tps53681-no-voltage-output-from-tps53681-but-enable-is-normal-rail-2-seeing-continous-ovf

器件型号:TPS53681

您好、TI 专家:

 我有一个 TPS53681配置为6+1双路输出、6相运行电压为0.85V、1相运行电压为0.9V、但控制器没有输出、 下面是一些调试:  

 1:已测量 AVR_EN 和 BVR_EN 的 ENABLE 信号为高电平。

 2、 电源轨#1的 PWM 信号未从53681发出、电源轨#2的短时间 PWM 信号已发出、但电源轨#2上无电压。

 3. Fusion 软件的屏幕截图,第1轨没有错误,但第2轨有 OVF,这是如何发生的,可能是什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请分享此设计的原理图。

    谢谢。

    此致、

    Rama。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rama:

     附加了 sch。

    e2e.ti.com/.../TPS53681_2D00_sch.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供原理图。 我确实看到、RAIL2具有 ~300uF (降额后) 的输出电容器。 请确认。

    您是否会向我发送邮件 ID 为 Ramasiddaiah@ti.com 的 GUI .xml 文件 以查看循环参数  

    此致、

    Rama。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rama:

     我已将 xml 文件发送给您的邮件、输出电容器比参考设计小、因为电流要求为~10A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在关闭此 TT、并请求通过邮件发送数据。

    谢谢。

    此致、

    Rama。