This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25121A:BQ25121A 电路板测试

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25121A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/969581/bq25121a-bq25121a-board-testing

器件型号:BQ25121A

你好

   我正在测试电源部分(BQ25121A)、并且在 BAT 引脚中获取默认电池充电电压4.2V 时遇到问题。 我正在使用 USB 在 VIN 处施加5V 电压、我已将 ISET、ILIM 和 IPRETERM 外部电阻器连接到 BQ25121A。 我将获得2.5V SW 默认输出。 但我没有在 BAT 引脚上获得电池充电电压。

谢谢、

Hinal Tailor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hinal、

    您能进一步解释一下您的问题吗? 您在 BAT 引脚上看到的电压是多少? 您能否提供波形?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    好的、我将进一步向您解释我的问题。  

    我正在测试 BQ25121A 的电源部分。 我在 VIN、输入电流限制390mA (RILIM 为510 Ω)、充电电流200mA (RISET 为1K)和10% RISET 的终止电流处施加5V 电压。 /CD 引脚默认为低电平、/MR、LSCTRL 和 RESET 引脚悬空。  

    我尝试获取数据表中显示的默认输出。 我在 SYS 引脚上获得了2.5V 默认值、但在 BAT 引脚上没有获得4.2V 默认值。  我也无法使用 I2C 寄存器启用充电。

    如何使用 BQ25121A 为电池充电?

    此致、

    Hinal Tailor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hinal、

    您能否提供寄存器转储和原理图? 您在电池引脚上看到什么指示电池未充电(如何确定电池未充电)?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    这是我的原理图。

    我没有使用 BQ25121A 连接主机。

    谢谢、

    Hinal Tailor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hinal、  

    从原理图中可以看到、一切设置都正确。  

    您能否测量 TS 引脚上的电压? 另外、如果您使用电池进行测试、您能否提供在 BAT 引脚上看到的电压以及电池的电压读数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我在 VIN 和 GND 之间的 TS 引脚上连接了11k 电阻器(上拉和下拉)。 我在 TS 引脚上得到2.5V。 在 BAT 引脚上 、我测量了0V。

    我尝试通过 I2C 设置充电电压、BAT 引脚提供4.2V 电压。 但我们无法通过 I2C 设置充电电流。 我使用快速充电控制寄存器设置50mA 充电电流、但当 VIN 和电池连接时、BAT 引脚上的充电电流为99mA。

    此致、

    Hinal Tailor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hinal、

    如果您可以使用 I2C 配置器件、您是否能够提供寄存器转储? 即使您使用的是电阻器编程设置、状态和故障标志中也会提供有用的信息。