This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24073:有关 BQ24073和电池组之间连接不正确的问题

Guru**** 2521000 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24073

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/972017/bq24073-inquiries-regarding-incorrect-connection-between-bq24073-and-battery-pack

器件型号:BQ24073

您好!

当电池组错误地连接到 BQ24073的 BAT 引脚时会发生什么情况?

原始电池组的 BAT+端子应连接到 BQ24073的 BAT 引脚(第2个、第3个引脚)、

和 BAT-应该被连接至 GND。

但是、如果连接反向、可能会发生哪种类型的缺陷?

谢谢。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    由于绝对最大额定值为-0.3V 至5V、并且如果未放电过大、电池的电压范围为3V 至3.7V、因此反向连接到电池引脚将超过这些额定值。 超过绝对最大额定值、这可能会导致永久性损坏、并且超过这些额定值的长时间可能会导致器件即使操作已更正、也无法可靠运行。