This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63050:1.35Mhz 开关频率?

Guru**** 2673945 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/970992/tps63050-1-35mhz-switching-frequency

器件型号:TPS63050

团队、

我有一位客户正在使用 TPS63050RMWR、然后测量1.35Mhz 开关频率。  该器件正在良好调节、但未在预期的2.5MHz 下进行开关...  它们在1.35MHz 下的 EMI 性能较差。  PFM 引脚被拉高并测量5V 电压。  负载电流约为300mA。  当负载增加至400mA 时、频率降低至900kHz。  原理图遵循 webench 和数据表的建议、我没有什么特别的。  对于该器件如何以2.5MHz 以外的频率进行开关有任何想法?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    他们是否会确认省电模式已禁用?

    我想在不同的负载条件下检查 L1、L2和 Vout 的波形。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu、

    PFM/PWM 引脚被拉至高电平、这应该会禁用省电模式。  我将看到我是否能够获得您请求的波形。  谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是的、我会看到您的描述、但我仍然希望与客户确认它是否可靠。 因为这种现象与省电模式类似。  

    让我们等待波形、它会更清晰。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    由于我们有另一种联系方式、请允许我关闭此帖子。 感谢您的理解。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、谢谢。  了解当输入电压接近输出电压时、这是正常行为非常有帮助。  转换器将在升压和降压阶段之间工作的时间。  谢谢!