This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF3112:1.2V 输出 REF31xx。

Guru**** 2500715 points
Other Parts Discussed in Thread: REF3112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/971945/ref3112-1-2v-output-ref31xx

器件型号:REF3112

尊敬的先生/女士

我的客户正在为 FPGA 应用寻找1.200±5.0mV、20ppm/°C (SOT23-3封装)。 REF3112可替代其他输出电压不同的器件。 我在网站上找不到1.2V 输出。 请问您能帮您再次检查 TI 是否具有  1.200±5.0mV、20ppm/°C (SOT23-3封装)产品?

此致、

黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kami,

    我们没有固定的1.2V 电压。 我们在该范围内具有的最接近的电压为1.25V。