This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:有关 AOLD (放电过载)的问题?

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/970429/bq40z80-question-about-aold-overload-in-discharge

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

在 BQ40Z80的电路板上进行了短路测试。

此时、如果您使用 BQSTUDIO、ASCD (放电短路)没有响应、AOLD (放电过载)运行。

当 AOLD 被运行时、MOSFET 打开/关闭的现象重复出现。 (约为300ms)

1、AOLD 为什么在短路时工作?

2.即使由 AOLD 操作、也有没有办法不打开/关闭 MOSFET?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您可以更改存储器中 AOLD 的阈值、TRM 第 19.10.10.5节"阈值"。 和 TRM 章 节 A.1放电保护过载(AOLD)

    如果通过 Rsense 上的电压值、则将设置保护。 FET 将保持关断状态、直到安全被清除。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。

    我有2种板。

    一个是 NR=0、另一个是 NR=1。

    如果你按照你告诉我的方式执行它、Nr=0不是问题。

    但是、NR=1的产品与 MOSFET 现象的开/关相同。

    我认为原因是因为锁存器设置不同、如下所示。

    即使是 ASCD、AOLD 的 NR=1、也可以防止自动复位吗?

    如果您知道、请告诉我如何操作。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您能否解释一下您希望通过配置实现的目标? 您是否希望在触发安全时不会永久清除行程?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    最重要的目标是在输出短路时不重复开/关。

    但现在它似乎是通过重置时间开启和关闭的。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    正确、当 NR = 1时、每个保护在复位时间后将被复位。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    即使 NR=1、您也能省去复位时间吗?

    我告诉过您、我想在 NR=1且时间较短时消除开/关重复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    因此、您想要禁用保护、或者在 FET 关闭后让保护永远不会恢复?

    您无法禁用保护、因为保护是硬件保护、您需要调节电流或找到其他方法来降低 SRN 和 SRP 引脚上的电压。 设置保护后、我不知道如何锁定 FET。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Keller、

    我们希望它的使用更安全。

    如果 AUX PACK (NR=0)跳闸、输出将关闭、直到用户重新连接。

    但是、主电池组(NR=1)是不同的。

    如果存在一些问题(短路或过载)、FET 应每隔15秒重复跳闸和释放。

    我认为这可能会对 DSC FET 造成损坏和缺陷。

    所以、

    a.是否有其他选项可用于设置  AOLD 和 ASCD?  我希望在用户执行步骤之前设置 AOLDL、ASCDL。
    b.在短路或过载情况下是否还有其他安全选项? 例如、在用户执行充电或其他操作之前、不能释放它。

    谢谢、

    此致、

    永民裴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    唯一的方法是将 NR 位设置为0、然后您可以采用不同的恢复方式。 如果 NR = 1、监测计将始终使用定时器恢复。

    此致、

    Wyatt Keller