This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD18535KCS:功率 MOSFET 封装类型交叉参考

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD18535KCS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/971152/csd18535kcs-power-mosfet-package-type-cross-reference

器件型号:CSD18535KCS
主题中讨论的其他器件:CSD

大家好、  

我想知道 CSD18535KCS 是否可直接替换为 FDMS3662。 我检查了这些器件具有相同的引脚和相似的封装尺寸、但 CSD 的 TO-220似乎与 FDMS3662的 TO-220AB 略有不同。 谢谢。

www.onsemi.com/.../FDMS3662-D.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ella、

    感谢您向客户推广 TI FET。 您能否检查并确认竞争对手器件型号。 您所附的数据表是一个采用5x6mm QFN 封装的100V FET -而非 TO-220AB。 请注意、CSD18535KCS 是60V FET。 不同供应商的 TO-220封装可能会有所不同、但总的来说、它们应该是兼容的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ella、

    跟进以查看此问题是否已解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    对困惑表示歉意。 我所说的是采用 TO-220AB 的 PSMN3R9-60PS。 它与 CSD 的 TO-220略有不同、但根据您的评论、两种封装类型看起来都是可替换的。 谢谢!

    assets.nexperia.com/.../PSMN3R9-60PS.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ella、

    感谢您的澄清。 我查看了封装图、看起来它们应该兼容。 客户还应查看图纸并获取一些样片。 您可以从 TI store 订购这些产品。