This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21540A:具有对称电源的 UCC21540半桥-170至+170 VDC

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/971273/ucc21540a-ucc21540-half-bridge-with-symmetric-power-supply--170-to-170-vdc

器件型号:UCC21540A
主题中讨论的其他器件:UCC21540

您好!

我正在从事一个三相电机控制项目、并使用 UCC21540隔离式栅极驱动器来驱动我的 IGBT。 UCC21540驱动器是否可在-170至170Vdc 的电源电压范围内工作? 如果不是、您会建议我这样做。

谢谢、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    您能不能澄清-170 /170电压的应用位置吗?

    谢谢、

    Krystian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    半桥的+170 VDC 顶部和-170 VDC 底部。

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、Krystian 正在研究它、很快就会回来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Michael、

    我们的产品将适合您的应用。 您的电源远低于最大工作隔离电压 Viowm:1414Vdc、因此可以正常工作。  

    谢谢、

    Krystian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Krystian、

    您能否给我指一下具有的参考电路  

    UCC21540半桥

    对称电源?

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    下面 是一个可用于 UCC21540的示例。 原理图具有不同的器件、但属于同一系列、因此布局将是相同的。  

    谢谢、

    Krystian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    Michael