This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62569A:输出电容。

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/971990/tlv62569a-output-capacitance

器件型号:TLV62569A

大家好、

我想知道输出电容。

我的客户希望使用添加630uF (铝电解电容器)、因为它是瞬时电源故障的测量方法。
它可以使用吗?

此致。
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    感谢您的提问。


    通常、只要输出电容器满足应用要求、就不禁止更改它。
    环路稳定性、纹波电压、负载瞬态和启动时间只是更改输出电容时需要客户验证的几个参数。

    如果您有任何其他问题、请询问我。

    谢谢、

    Stefano

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。