This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28742:开路反馈输出驱动器问题

Guru**** 2520650 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28742

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/972011/ucc28742-open-feedback-output-drive-issue

器件型号:UCC28742

我目前正在使用 UCC28742进行反激式设计。 我现在正在测试一种称为开放式反馈响应的特定情况。

基本上、这是一个测试、我将在其中检查输出过压限制。 系统正在运行、我将在运行时打开对控制器的反馈并测量输出。 我有两个输出:15V 和24V。

电源电压范围为0-450Vdc。 15V 总线额定值1.5W、24V 总线额定值20W。  根据我在 Vs 引脚(60k4-top、24k9-bottom)上设置的电阻器、输入92Vdc 的输出开启、39Vdc 的输出关闭。

在测试开路 fb 时,直到66Vdc (但低于此点)和39Vdc 为止,一切都正常,输出开始驱动,我在 V15总线上得到的电压最大为25V (极小的负载10mA -~0.15W),在 V24总线上的负载相对较高(~10-20W)。

由于我在 V24 (27V 齐纳二极管)上有齐纳二极管,因此电压最高限制为30V (我在这里是安全的)。 但在这种情况下、V24上电高达30W (恒定电阻负载)。

 

由此产生了两种危险、

  1. 我不能让15V 跳过>20V,但这个25V
  2. 我设计的 SMPS 的最大功率为22W,不能让30W 的功率消耗,这最终会使总线上的组件变热。

 

几个问题:

  1. 我想先了解一下为什么会发生这种情况
  2. 输入电压的阈值为92-39 = 53Vdc。 它似乎很高。 启动电流为210uA、停止电流为75uA

为什么输入欠压不可配置?

  1. 或者是否有任何解决此问题的方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我会研究辅助绕组以了解 OVP 不跳闸的原因。  当反激式转换器提供能量时、当辅助电压为高电平时、它应该在 VS 大于4.6V 时跳闸。  在此期间、OVP 不会复位的唯一时间是在 TLK_RESET 期间、它会阻止前沿泄漏尖峰。  数据表的第14页和图11对消隐时间进行了说明。

    请注意、为了使您的设计正常工作、导通时间需要大于 TLK_RESET。  此外、需要在最大频率和伏秒平衡上设置变压器的磁化电感和匝数比。

    我已经看到变压器饱和问题导致过压问题。 您可以通过伏秒平衡和研究 CS 电阻器信号来验证这种情况。 如果 CS 信号是良好的线性斜坡、则变压器不会饱和。  如果是弯曲的、则通常表示变压器饱和。

    此外、建议您具有1mA 至2mA 的预载电流、以防止过压。  从您的询问中、您似乎有这种情况、因此这不是问题。

    当 FET 位于 VS 引脚上的高侧电阻器上时、该器件会检查输入欠压、从而设置 UVLO 开启的跳闸点。  使用示波器研究辅助电压将帮助您确定 FET 是否不应导通。

    此致、