This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:TPS2660浪涌电流关断问题

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2660, TPS2663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/970223/tps2660-tps2660-inrush-current-shutdown-problem

器件型号:TPS2660
主题中讨论的其他器件: TPS2663

我将 TPS2660用于可选的并联电源设计、输入电压为24V、平均电流为500mA (最大值)。 VuV=20V、Vov=28V、电流限制为1.93A (6K2电阻器)

我不知道负载的浪涌电流值、但对于任何 dv/dt 电容值、由于浪涌电流、TPS2660会一直保持输出。

我需要知道是否有永久禁用浪涌电流限制功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Udhay、

    感谢您在设计中考虑使用 TPS2660。

    什么是 Cout 和实际负载。 ? 您能否分享已填充的 TPS2660设计计算器供审核? 可在 TPS2660产品文件夹下获取。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢快速响应。

    很遗憾、我没有您的问题的准确答案。 此电源设计用于19英寸机架模块。 我们在最多13个机架插槽中提供了各种附加电路板。 每个电路板具有不同类型的滤波电容器值和负载。 示例我们有4个中继卡、其中4X8 = 32个中继、每次开机状态都将有所不同。 目前平均电流不超过700mA。

    我可以清楚地理解、很难计算此类负载的浪涌电流。 遗憾的是、我不知道 TI 的设计工具、所以我自己进行了所有计算、并在稳态条件下对其进行了测试。 唯一困扰我的是浪涌电流、我无法将其降低至低于设定电流。

    因此、我想知道是否有永久禁用浪涌电流限制功能的任何选项?

    如果没有、请建议您选择其他选项。 我已经确定了一些 IC、如 LM5050和 LM74700、但没有 OVP 和 OCP 等其他功能。 在最坏的情况下、我可以这样做、但在此之前、我想得到您的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Udhay、

    请通过将 dVdt 引脚保持断开来再次测试。 这使得器件能够在电流限制模式下启动、并且可能对您的情况有所帮助。

    另一个选项是 TPS2663。 该器件具有热调节环路、有助于启动未知负载。 请参阅应用手册  

    https://www.ti.com/lit/an/slvaeb9/slvaeb9.pdf 

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rakesh:

    请原谅我延迟答复。 由于我们的节日假期很长、我无法及时回复。

    我很高兴接受您对 TPS2663的建议。 正如您所建议的、我尝试使用具有开 dv/dt 引脚的 TPS2660、但在大多数情况下、电源仍会进入断续模式。

    从数据表中可以看出、TPS26631符合我的要求、支持2倍脉冲电流。 我希望收到你关于这方面的建议。

    我尝试过多次、但无法从 TI 获取免费样片、TI 可能会停止样片支持。 如果您能帮助我获取少量免费样片用于我们的测试、我会感到非常高兴。 我知道这不是申请样片的地方、但 TI 没有其他方法、也没有对样片申请做出响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Udhay、

    您能否在  dv/dt 引脚断开的情况下共享 TPS2660的测试波形。

    有关样片相关问题、请通过 ticsc.service-now.com/.../提交申请

    此致、Rakesh