This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54201:大电流故障模式

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/970683/tps54201-failure-mode-with-large-current-flow

器件型号:TPS54201

大家好、团队、

我的客户对 LED 驱动器 TPS54201的故障模式有疑问。

是否可以考虑故障模式、在此模式下、当此组件发生故障时、负载(LED)会继续以设计的上限电流值流动?

由于客户使用大功率 LED、如果它继续以最大电流流动、则会产生热量、因此他们希望在产品安全方面进行确认。

此致、
梁太郎福井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryotaro、

      对于您限定器件在电流限制以下的情况、由于存在电流限制保护、因此不要担心它会使器件消磁。 但主要的问题是热关断、因为它始终在高功率条件下工作。  

    对于 TPS54201、它采用断续模式设计、这意味着当它触发故障时、它将进入自动重试模式。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    感谢您的快速回复。

    我还有关于您给我的答案的其他问题。 如果您也能回答这些问题、那将会很有帮助。

    • 当负载等外部异常出现时、行为似乎是相同的、但这是否意味着即使 TPS54201本身发生故障、行为也是相同的?

    此致、
    梁太郎福井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryotaro、

       不可以、当某些故障情况下、例如 LED 开路/短路、Rsense 开路/短路时、它将具有不同的行为、请参阅我们的数据表应用部分。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    很抱歉、我可能会造成误解。 客户的问题不是关于外设电路故障、而是关于"当 TPS54201本身发生故障时"。

    '在 TPS54201发生故障时、负载(LED)是否在故障模式或过去的故障情况下以设计的上限电流值持续流动?'

    我应该问另一个团队这样的问题吗? 如果我向错误的团队提出要求、如果您能为我提供正确的联系信息、将会很有帮助。

    此致、

    梁太郎福井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryotaro、

       我是回答您有关 TPS54201的问题的合适人选、当 TPS54201发生故障时、没有失效模式可使其在电流限制下工作。

    BR

    肖恩