This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5067:该器件是否能够通过浪涌测试?

Guru**** 1819940 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23523, LM5067
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/971870/lm5067-will-this-part-survive-surge-testing

器件型号:LM5067
主题中讨论的其他器件:TPS23523

在浪涌测试期间、该部件是否能够承受以下情况:

8/20us 的差模浪涌+/- 1kV  2欧姆和共模浪涌+/- 2kV 12欧姆浪涌?

谢谢、
劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

    TPS23523是浪涌保护的理想选择。 ORing 部分会在-ve 浪涌期间阻止反向电流流动。

    LM5067需要如图9-11所示的额外电路、在某些情况下、需要在输入端 ORing 控制器来支持浪涌。

    此致、Rakesh