This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5164-Q1:输出电感器选择

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5164

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/971920/lm5164-q1-output-inductor-selection

器件型号:LM5164-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5164

尊敬的团队:

我们设计了一个采用 LM5164的降压转换器。

输入电压范围为30V-75Vdc (典型值为50V)。 VOUT=0.3安培最大值 而我的负载电流典型值为0.1A。

为了在轻负载时获得最大效率、我计划以125KHz 运行 PMIC。 这将导致330uH。

对于上述规格(30Vin-70Vin、5Vout、0.3Aout)、在 WebBench 中、电感器的共2安培、在 Excel 计算器中、电流大于1.8A。

根据数据表公式计算、IL (PEAK)= 0.3A+0.1A = 0.4A

请建议... 我可以使用0.6A 电感器(MPN  EST1060T331MDGA、make-TAIYO Yuden)吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Reddy、

    正常负载的 FSW 设置对轻负载效率没有影响。 您可以使用更高的开关频率来减小电感器尺寸。  

    电感器饱和电流应大于1.8A、因为在启动或负载瞬态条件下 HS 电流可能会超出最大电流限值。

    为了降低成本、您可以使用饱和电流约为0.6A~1A 的电感器、然后检查其电感是否为1.8A、该电感应值应大于标称值的50%。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这会不会很好吗??  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Reddy、

    我们应该检查1800mA 时的电感。  

    如上图所示的电感器不能使用。