This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63070:级联5 TPS63070

Guru**** 2535060 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/971737/tps63070-cascade-5-tps63070

器件型号:TPS63070

大家好、

我们在系统中使用 TPS63070。 如标题所示、我们级联了五个 TPS63070、输入电压= 5V、输出电压= 5V。 每个级的 Iout =100mA。 系统在级联4级时保持稳定。 但是、如果我们级联第5级、系统将不稳定。

您能不能帮助我们进行测量或仿真、以检查级联五个 TPS63070是否不可行。  

此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy:

    您可以与我分享系统图吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy:

    由于我们有另一种联系方式、请允许我关闭此帖子。 感谢您的理解。