This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61099:TPS610994的升压操作

Guru**** 2517120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/968821/tps61099-boost-operation-of-tps610994

器件型号:TPS61099

大家好、

Vout 电压升至5.5V 是正常的、我想知道这是由什么原因造成的。

在轻负载运行期间、Vin 变为开路、Vin 在300ms 后返回。

由于这是3.3V 输出产品、我希望内置 FB 电阻器保持3.3V 电压。

内置 FB 电阻器的第一级中有一个开关、但我认为该开关无法正常工作。

感谢您的支持!

此致、

Kenji

e2e.ti.com/.../TPS610994.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenji:

    您是否会获取 Vin、EN 和 Vout 的波形?  

    我不建议启用-禁用-启用太快。 它会给器件带来一些噪声。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢您好、

    感谢您的回答。

    由于 Vin 的瞬时行为不是有意的、因此最好是 IC 能够在可能的情况下处理它。

    我从客户那里获得波形数据、但如果要将其发送给您、则需要本地发送。

    此致、

    Kenji  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenji:

    如果 Vin 非常不稳定、我建议在 EN 引脚之前添加一些滤波器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenji:

    我想你早就已经解决了这个问题。 如果没有、只需在下面回复即可。 谢谢!