This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:BQ4050基本上可以自行复位 COV 值保护吗?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ4050, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/971648/bq4050-could-basically-bq4050-reset-protections-cov-values-on-its-own

器件型号:BQ4050
主题中讨论的其他器件: EV2400

大家好。

提前感谢您的支持。

我在一个项目中由 BQ4050控制电池。

我几乎确定我更新了数据存储器寄存器:

保护:COV: RecoveryLowTemp
保护:COV: RecoveryStandardTemp
保护:COV: RecoveryHighTemp
保护:COV: RecoveryRecTemp

3900mA4200mA

但现在我看到所有4个都是3900、就像我第一次使用电池一样。

1) 1)我的错误、或者控制器能否以某种方式重置这些值?

2) 2) BQ4050是否有任何默认值可将其设置为默认值? 还是用户设置的不可逆?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yevhen、

    在更改数据闪存之前、需要先解封监测计。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想这已经是未密封的原因在我在 TI Battery Management Studio 中发送 RESET 命令、拔下 EV2400并再次插入后、我看到了新的设置值。