This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24624:IC 发热过大

Guru**** 2526720 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC24624

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/971862/ucc24624-ic-heating-up-too-much

器件型号:UCC24624

尊敬的先生:

我们在200W 电源设计中使用 UCC24624同步整流器控制器。

输出规格为24V/7.5A。

55度环境温度下、IC 加热至105度。

您能不能为设计计算 IC VSS 引脚和 GND 之间的电阻提供帮助。

此致、

Jilna Jayan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jilna

    您能否在 VG1/VG2关闭时测试 VD1/2的电压? 它将用于计算 VSS 引脚与 GND 之间的电阻。

    BTW、增加 VG1/2与 SR MOSFET 栅极之间的电阻对于降低 UCC24624的温度也很有用。

    云生