This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65266-1:原理图审阅

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65266-1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/971856/tps65266-1-schematic-review

器件型号:TPS65266-1

您好!  

我们在设计中使用 TPS65266-1来生成1.5V、1V 和1.8V 电压。

连接原理图。 请查看并告知我们每个输出的离散值是否正确。

L8、L9和 L10值- 2.2uH

谢谢、

Tejaswi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Robbi

    它看起来很好。 只需确认一点、PWRVIA1到9是什么?

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruby:

    PWRVIA1至9是数据表 PCD 布局图51中建议的 GND 热通路。

    此外、在数据表的应用原理图中、一些电容器被称为 DNI (C4、C5、C14、C15、C21、C25-Referenece 图33)。 我们是否需要将它们作为 NC 放置在设计中、还是不需要? 请参阅指南。

    谢谢、

    Tejaswi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Tejaswi

    我建议将 C4、C14和 C25用作您提供的原理图。 C5、C15和 C21可作为 NC 放置、因为如果由于寄生 参数导致硬件中的相位裕度不够、您可以添加 C5、C15和 C21。  

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruby:

    我将按照建议放置 C5、C15和 C21作为 NCs。

    谢谢、

    Tejaswi