This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:温度升高问题。

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27426, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/971548/bq27426-temperature-increase-issue

器件型号:BQ27426
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

尊敬的 TI 社区:

我使用的是 BQ27426电池电量监测计。

我已连接电池。 此外、我还连接了 BQSTUDIO 软件以观察 SOC、电压、平均电流和电池温度。 我观察到一种奇怪的行为、即软件中显示的温度从37摄氏度逐渐上升、超过45摄氏度。 同时、如果我使用红外枪测量温度、则温度大约为32摄氏度。

是否存在读取错误或其他问题?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhruvit:

    您使用的是外部 NTC 还是监测计内部温度传感器? 您是测量 IC 本身的温度还是仅测量电池的温度。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Nick Brylski、

    问题解决了、因为我知道我正在读取内部芯片温度。 因此、我将配置寄存器更改为用作温度源的外部热敏电阻。

    感谢你的帮助。