请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27426 主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO
尊敬的 TI 社区:
我使用的是 BQ27426电池电量监测计。
我已连接电池。 此外、我还连接了 BQSTUDIO 软件以观察 SOC、电压、平均电流和电池温度。 我观察到一种奇怪的行为、即软件中显示的温度从37摄氏度逐渐上升、超过45摄氏度。 同时、如果我使用红外枪测量温度、则温度大约为32摄氏度。
是否存在读取错误或其他问题?
提前感谢您。