This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65400:PSpice 转换模型未仿真

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/971268/tps65400-pspice-trans-model-not-simulating

器件型号:TPS65400

尝试使用 Spectre (具有 PSpice 支持)仿真 PSpice 瞬态模型:

在读取 AHDL 期间、由幽灵发现错误。
   错误(VACOMP-1558):"BS_INTERNAL_var_2 =(BS_INTERNAL_var_1^2)<<-? ;"
       "内部(bsource)"、第509行:遇到了一个或多个按位运算符的非整数操作数。 仅指定整数操作数。

有人让这个模型运行了吗?

型号: www.ti.com/.../slvmai5

谢谢、
LC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 我爱  

    我们将查看模式、星期一返回到您的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,我爱

    我可以使用 PSpice for TI 运行瞬态模型。 您能为我分享错误的打印屏幕吗? 在运行瞬态模型之前、您是否更改了模型的任何规格? 如果您更改了规格、您能告诉我您进行了哪些更改吗?

    BR  

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruby:

    感谢您的快速回复。 我在模型中没有更改任何内容、它是加密的、因此我无法使用。

    如果您可以在 PSpice for TI 中运行它、则实际上可能是仿真器(Spectre)问题、而不是模型问题。 因此、我需要使用 Cadence 来处理它。 我将尝试在 PSpice for TI 中运行该模型、并告知您它是否在我的终端上工作(周末安装)。

    BR、
    喜欢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,我爱

    好的、如果您有任何问题、请告诉我。 只需注意、当使用 PSpice for TI 来仿真模型时、晶体管或二极管可能存在误差、可以通过在输出端添加电压生成器来解决这一问题。

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是指串联的电压源(0 Vdc)吗?
    或者、您是并联、以将输出钳制到特定的电压吗?

    BR、
    喜欢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,我爱

    我是指电压检测器、它在 PSpice 中称为电压标记、用于测量输出电压。   

    BR
    Ruby