This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS68470EVM-089:读取寄存器问题

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, TPS68470EVM-089, IPG-UI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/970841/tps68470evm-089-read-register-problem

器件型号:TPS68470EVM-089
主题中讨论的其他器件:USB2ANYTPS68470IPG-UI

你(们)好
我使用的是 TPS68470EVM-089 + USB2ANY、如下所示。


在激活模式下为 TPS68470EVM-089加电(检查3V3_SUS (3.3V)、3V3_VDD (3.3V)和 LDO_IO (1.8V))后、连接到 PC 并打开 IPG-UI EVM GUI (定义文件(TPS68470-1.1.json)e2e.ti.com/.../TPS68470_2D00_1.1.rar)、单击"Read All"按钮后、所有位值均为0。
我已检查 TP33 (I2C_PWR)->始终为0v、TP34 (SCL)和 TP36 (SDA)->单击"Read All"按钮时无信号。
有人知道我面临的问题是什么吗? 接下来需要检查什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    将 PMIC 逻辑(1.8V)转换为 USB2ANY 逻辑(3.3V)的电平转换器需要 I2C_PWR。 I2C_PWR 来自 USB2ANY 上的3.3V 输出。  

    您知道您的 USB2ANY 正在运行什么固件吗?

    您应该能够使用 USB2ANY Explorer 应用程序(https://www.ti.com/tool/USB2ANYmanually)。 之后、您应该能够通过 USB2ANY Explorer 或 IPG-UI 与器件通信。

    谢谢、

    Gerard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢~

    使用 USB2ANY Explorer 更新固件后、我可以使用 IPG-UI 读取/写入寄存器。

    再次感谢!