This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:数据保持时间

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24780S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/971244/bq24780s-data-hold-time

器件型号:BQ24780S

大家好、

 

我的客户一直在使用 BQ24780S、他询问 SMBus 时序特性的数据保持时间规格。

他使用 MSP430F5310IRGCR 作为主机控制器、并说保持时间大约为200ns (< 300ns:表6.6中指定的数据保持时间)。

主机控制器是否需要满足表6.6中的(DATA)要求?

(或(DATA)是否意味着当 BQ24780S 发送数据时、其数据保持时间至少需要300ns?)

 

此致、

Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shota、

    200ns 的数据保持时间应该是可以的。 SMBus 3.0规范(2014年发布)将最小数据保持时间更改为0ns、现在接收器件有责任添加必要的延迟、以便 SDA 在 SCL 已经为低电平之前不会改变。 下面的链接中的 D.3节对此进行了说明:

    http://smbus.org/specs/SMBus_3_0_20141220.pdf

    话虽如此、请客户测试其 SMBus 通信并确保没有问题。 只需加倍确定、如果客户能够测量其 SCL 下降时间、也会很有帮助。 如果 SCL 下降时间小于200ns、那么我们可以非常确信200ns 的数据保持时间不会导致任何问题。

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Angelo、

    我明白了。

    非常感谢您的详细回答。

    此致、

    Shota Mago