This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:两个用于主电池和备用电池的并行 BQ24780S

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24780S, BQ25713, BQ25713B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/971647/bq24780s-parallel-two-bq24780s-for-main-battery-and-backup-battery

器件型号:BQ24780S
主题中讨论的其他器件: BQ25713BQ25713B

你(们)好

客户希望使用双电池设计笔记本电脑电路。 用于主电池的 BQ2478080和用于备用电池的 BQ2478080。

使用两个 BQ24780S、EC 上有两组 SMBus、每个 SMBus 控制一个 BQ24780S、

两个充电和放电芯片之间是否存在地址冲突?

如果不可行、请推荐解决方案。

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    BQ24780S 只能作为地址为0x12H 的从器件运行。 有3个选项可避免两个 BQ24780S 充电器之间潜在的 SMBus 地址冲突:

    • 具有两条独立的 SMBus 通信总线、用于独立控制每个 BQ24780S 充电器。 您提到 EC 有两组 SMBus 通信线路、因此该解决方案应适用于客户的应用。
    • 使用 SMBus 多路复用器
    • 使用 BQ25713和 BQ25713B。 这两个充电器是相同的、但它们具有不同的 I2C 地址、因此双充电器操作更加方便。

    此致、

    Angelo