请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65131 您好!
我想设计一个使用 TPS65131将3.3V 升压至-/+12V 的系统。 我找不到 TPS 的任何仿真文件。 您能否提供3.3V 至-+12V 设计的组件值。 如何仿真电路?
提前感谢
Rekha K
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.