This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54360:如果使用 TPS54360B 替代 TPS54360、我们需要关注哪个问题?

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54360B, TPS54360

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/971844/tps54360-if-use-tps54360b-replace-tps54360-which-problem-we-need-to-focus-on

器件型号:TPS54360

设计

TPS54360和 TPS54360B 之间有何区别?

如果使用 TPS54360B 替代 TPS54360、我们需要关注哪个问题?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    TPS54360B 在 IC 顶层有额外涂层、可在高电压运行中实现更高的可靠性。 无需任何设计更改即可替代 TPS54360。

    B R
    Andy