This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561-R2:故障报告和复位 SOH/周期计数

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561-R2, BQ28Z610-R1, BQ27742-G1, BQ27220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/970621/bq27z561-r2-fault-reporting-and-reset-soh-cycle-count

器件型号:BQ27Z561-R2
主题中讨论的其他器件: BQ28Z610-R1BQ27742-G1BQ27220

各位专家、您好!

我的客户想知道 BQ27Z561-R2是否具有 OVP/OCP/OTP 单独的报告指示灯? 他们希望知道发生故障时的具体故障根本原因。  

此外、他们还想知道、当他们更换新电池时、SOH 和周期计数是否可以复位。 谢谢!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    该监测计不控制保护 FET、因此其报告受到限制。 可以将 IVT 最小值/最大值保存在寿命数据中。 请参阅 TRM 的第5节。

    对于这些指示灯、客户应查看安全状态位寄存器中的 bq28z610-R1。

    可以在 bq27z561-R2上重置 SOH 和周期计数、是的。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    我是否可以知道 bq28z610-R1是否能够支持 LiFePO4电池、电压为2V~3.65V/Iout=1.4A? 非常感谢!

    此致、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    对于 LiFePO4、bq28z610-R1不是一个很好的选择。 它没有 LFP_RELECTION 函数。

    对于 1s LiFePO4、Bq27z561-R2或 bq27742-G1是不错的选择。 也可以考虑 bq27220。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    我们希望拥有适用于 LiFePO4电池和单个故障报告功能的电量监测计解决方案。 我是否可以知道我们是否没有针对客户案例的两个功能的解决方案支持? 非常感谢!

    此致、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    bq27742-G1应满足这两个要求。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    得到了、感谢您的回复!

    此致、

    Ann Lien