This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61236P:缓慢启动需要35秒才能达到5V

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61236P, BQ24773

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/970685/tps61236p-slow-start-up-takes-35-seconds-to-reach-5v

器件型号:TPS61236P
主题中讨论的其他器件: BQ24773

以上是 基于 TPS61236P 的升压启动范围。  电路会快速上升至 输入电压。 在那里挂起大约8秒、然后缓慢开始上升至5V 输出。  此电路正在馈出 bq24773电池充电器芯片的系统输出电压。  电池充电器在启动时不充电。  我仅依靠电池运行。

5V 输出连接了以下电容器。

 

1 10 μ F

1 4.7 μ F

3 22 μ F

1 47 μ F

 

c 共计 127.7uF

5V 电源输入来自电池充电器的系统电源输出。  原理图可通过私人消息发送。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我稍后会向您发送友谊请求。 请以私人消息形式发送原理图。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是该器件在0.64欧姆负载下的仿真。  如果芯片无法在负载下启动、那么仿真为什么会显示在这种负载下电压在大约2.5到3ms 内跳升?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我看不到图片。 请再次分享。