This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5009:LED 驱动器建议

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/971285/lp5009-suggestion-for-led-driver

器件型号:LP5009
主题中讨论的其他器件:LM3642

您好!

我正在寻找符合以下标准的 LED 驱动器:

LED 数量:4.

电压范围:8至14V

电流预算:40mA

此致、

Johan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gjellan、您好!

    由于输入电压低于或略高于所需的输出、因此需要升压或通过模式。 LM3642呢? 该器件以导通模式启动、当 VIN 和 VOUT 之间的差值大于阈值时、器件将切换到升压模式。  

    BR、

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    很抱歉不清楚。 输入电压范围为8-14V (假设典型值为12V)。 输出电压仍然未知。  

    此致、

    Johan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gjellan、您好!

    如果 LED 数量为4、则输出电压应为12V 至14V。

    BR、

    Robin