This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23630:lmr23630 PFM 和强制 PWM 模式选项

Guru**** 2815295 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/971156/lmr23630-lmr23630-pfm-and-forced-pwm-mode-options

器件型号:LMR23630

你(们)好

   我想知道 为什么 LRM23630有两种选择: PFM 和强制 PWM 模式?考虑不同的应用、还是有其他原因?如何 在不同的条件下选择这两种模式?谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    朱波、您好!

    与 FPWM 模式相比、PFM 模式的效率更高、输出纹波略高。在轻负载条件下、PFM 模式开关频率将逐渐降低至低于正常频率、具体取决于负载电流。

    因此、PFM 模式目标是在轻负载时实现高效率和低 IQ、FPWM 目标是在满负载范围内实现固定频率和更小的输出纹波。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

       感谢您的支持、 这种模式更适合工业应用?从重负载开关到 轻负载的电压是否会出现尖峰  

    会影响电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    朱波、您好!

    如果输入不由电池供电、则 FPWM 更常用于工业应用、因为转换器以固定频率继续开关、因此在负载瞬态时输出纹波要小得多。

    B R
    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助~