This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170:模拟外部电压环路控制

Guru**** 2448160 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/970796/lm5170-analog-outer-voltage-loop-control

器件型号:LM5170

大家好、

第46页

存在环路控制电路。

您能否帮助提供环路控制计算公式?

我的客户希望提高频率响应。

感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    这三个电阻器易于选择。  假设运算放大器的偏置电源为 VDD (5V、3V 等),并且设计的绝对最大直流电流为 Imax,每个相位的电流感应电阻为 RCS,它们具有 N 相。

    请注意、Imax 是 LV 侧电流、也是电感器最大直流电流。  然后,每个相位的最大电感器直流电流为 Imax/N

    此外、假设高侧电阻器为 Rt、而低侧电阻器为 Rb、则必须满足以下公式:

    VDD * Rb /(Rb +Rt)= 50 * RCS * Imax /N

    为 Rb 或 Rt 提供一个值、然后您可以求解另一个值。   

    两个高侧电阻器、一个连接到每个运算放大器(未显示第二个电阻器)是相同的。

    这些电阻器应在千欧范围内。   如果您看到我们的 EVM、我们在高侧使用10k、在低侧使用6.8k、以将最大 ISETA 限制在~1.6V 以下、即通过1m Ω 电阻的32A 直流电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    为了帮助简化控制环路的计算、请查看 LM5170快速入门计算器

    https://www.ti.com/lit/zip/snvc205

    如果您想详细了解 LM5170控制环路的产生方式、请查看此培训。

    https://training.ti.com/average-current-mode-control-bidirectional-dcdc-systems

    如果您有任何疑问、请随时通过公司电子邮件直接与我们联系

    谢谢、

    Garrett