This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:关于 gg 文件

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM, GPCRA0, GPCRB, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/971607/bq40z80-about-gg-file

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件:GPCCHEMGPCRA0GPCRBBQSTUDIO

尊敬的支持人员:

我从一开始就开始执行程序(因为我从负责项目的前人员那里负责)。

我已经通过 GPCCHEM 获得了 chemID (可选 GPCRA0和 GPCRB 尚未实现)并写入 IC。

我想问如何获取 gg 文件(在数据存储器中)。

IC 具有默认值。 但我认为我必须改变其中的一些。 我是对的吗?

如果 gg 文件不正确、学习周期是否失败?  

此致、

Kunny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunny、

    错误的 gg 文件可能会导致学习周期失败。 您是否有现有的 gg 文件、是否要将该 gg 文件写入监测计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirish

    我已经编写了前同事以前编写的 gg 文件。

    但想知道这是正确的还是不正确的。

    是否要检查所附的 gg 文件?

    如果您有任何建议、请告诉我。

    此致、

    Kunny

    e2e.ti.com/.../li_2D00_po.gg_5F00_chemID2892.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirish

    我已经编写了前同事以前编写的 gg 文件。

    但想知道这是正确的还是不正确的。

    是否要检查所附的 gg 文件?

    如果您有任何建议、请告诉我。

    此致、

    Kunnye2e.ti.com/.../0167.li_2D00_po.gg_5F00_chemID2892.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunny、

    请下载 Battery Management Studio ( bqStudio )。 运行它并导航到"Data Memory"选项卡。 有一项功能可让您编写 gg.csv 文件。

    GG 文件是为每个应用程序定制的。 这些参数应与系统和电池相匹配。 以下是一个全面的入门指南、可帮助您检查 gg 文件。

    本文档引用了学习周期故障排除来帮助调试。

    此致、