This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A52:TPS7A5201

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/971371/tps7a52-tps7a5201

器件型号:TPS7A52

您好!
我的 TPS7A5201布局有问题。
原理图随附。 输入电压为4.2V、输出电压通过 R13和 R14设置为3.8V。
如果未加载布局、则输出上的电压稳定为3.8V。

但是、如果我增加负载500mA、输出电压会降至稳定的3.5V。 如果我加上1A 电流,输出电压将降至3.2V.... 如果我添加满负载、2A 输出电压为2.5V。
我尝试添加较大的输入电容器3x 22uF 和输出电容器3x22uF、但问题仍然存在。

请帮助。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lorant、

    我想您的器件可能处于热关断状态。 如果不探测所有输入和输出、我无法确定。  

    在示波器上、您的输入、输出和电流看起来是什么样的?  

    输入是稳定的还是随电流变化?

    可能包括:

    -如果输出振荡,则器件可能处于热关断状态。

    -实际消耗的电流可能高于器件的额定电流、并且器件将进入恒定电流。  

    请告诉我。  

    最棒的

    Juliette