This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:&BQ24715:原理图检查和问题

Guru**** 2534620 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2, BQ24715

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/971756/bq40z50-r2-bq24715-schematic-check-and-questions

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件: BQ24715

大家好、

我想在这里开始一个持续的论坛、因为我有很多问题。 我过去曾问过 BQ10z50-R2、尽管现在我要集成多个系统。

实质上、这就是我的目标:

e2e.ti.com/.../BATPACK.pdf

我已将其作为 PDF 附加、因为它似乎是处理此问题的最清晰方法。 实际上、我将有一个电池组、其中包含2节串联的18650电池、与另2节串联的电池(2s2p)直接并联。

我计划将 BQ40Z50-R2作为主器 件直接连接到 BQ24715 (从器件)、以便它可以发送充电命令。 此外、对于最终解决方案、我计划使此电池组可热插拔。 本质上、我希望其中的多个能够并联到高级系统。 看到 BMS IC 的 ID 都相同、我将使用 STM32通过 CAN 将 smbus 的值传递到 HLS、还将通过 STM32将这些值编程到 BMS。

1) 1)我的第一个问题是 BMS 和电池充电器是否兼容、是否可以直接相互通信? 我在任何地方都没有看到这篇文章、尽管我很容易忽略它。

2)第二、我想更好地了解 bq40z50-R2上的 Vgs 电压。  我非常不清楚这些电压是如何产生的。 BMS 用作源基准以生成这些电压的方法。 到目前为止、我只看到 Vcc 达到了共同点...

3) 3)是否可以检查我的原理图以了解任何明显的故障。 我已经尝试仔细检查所有内容并重新阅读数据表、尽管我感觉仍然缺少一些内容。 欢迎提出任何和所有问题。 我会在这里发布很多后续问题。

e2e.ti.com/.../Sheet3.pdf

提前感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pieter、

    您需要检查充电器是否接受来自监测计的 SMBus 广播。 我建议您使用 MCU 与监测计和充电器进行通信。

    保护 FET 的 Vgs 根据 Vbat 电压计算得出、Vdsg、on 基本上比 bat 电压高11.5V。 从数据表 的第7.18节 CHG、DSG FET 驱动器

    EVM 用户指南是原理图的最佳参考、可以在此处找到完整的布局和原理图。 您还可以检查参考设计。

    此致、

    Wyatt Keller