This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2057W:关于 VCC 的行为

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/971504/bq2057w-about-the-behavior-of-vcc

器件型号:BQ2057W

您好!

我想问您有关 BQ2057WTS 器件的问题。

(问题1)
在下图中、VBAT 为8.4V 时的最小 VCC 电压是否应如下所示?
不考虑二极管(D1)。
VCC = VBAT-VDS (Q1)-(RSNS * ISNS)

此外、我知道可以在上述最小电压到最大15V 之间使用 VCC、但它是正确的吗?

(问题2)
当 VCC 低于8.4V 时、VBAT 电压控制会怎样?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kaji、

    对于最小 VCC 电压、建议将 VCC 电压保持在高于电池电压和低于最大 VCC 电压的0.3V 以上。  

    当 VCC 降至低于电池电压(本例中为8.4V)时、器件将进入睡眠模式。