This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS784:查找值。 (电阻器)

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/971556/tps784-find-value-resistor

器件型号:TPS784

您好!  

我希望将 TPS78401DBVR IC 用于 电源。  

R1:修复!  

我想知道 Vout=1.2V,R2?   Vout = 1.8V, R3?  和固定 R1值?  

谢谢  

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    由于您希望使用等于带隙电压的输出电压、因此您需要将输出直接连接到 FB 引脚以获得1.2V 的稳压输出。

    对于1.8V 输出、使用数据表的 eq 2、您需要0.5R1/R2比率。 10k 的 R1和20k 的 R2正常。  

    第 19页的第8.1.3节"输出电压设置(反馈电阻器)"将有助于根据您的应用需要进行的噪声和静态修改来调整 R1和 R2的值。  

    最棒的

    Juliette