This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22945:OC 上拉电压轨

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22945

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/971776/tps22945-oc-pull-up-rail

器件型号:TPS22945

大家好、

TPS22945数据表指出、"OC 是一个开漏 MOSFET、需要 VIN 和 OC 之间有一个上拉电阻器"。 我能否将器件上拉至 VIN 以外的电源轨? 例如、将 LS 用于5V 应用、并将 OC 上拉至单独的3.3V? 这看起来是可能的、但我只想确保没有潜在问题、例如 ESD 二极管将 OC 钳制到 VIN (如果3.3V 在5V VIN 之前斜升、则导通)。

谢谢、

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安东尼奥

    只要电源以 TPS22945的接地端为基准、电压不会超过数据表中的限制、并且正确选择电阻器来限制电流、就不会出现将其参考到另一个电源轨的问题。  

    如果这回答了您的问题、请按下绿色按钮让我知道

    最好

    Dimitri