This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2985:器件外壳温度

Guru**** 2902120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/971539/lp2985-device-case-temperature

器件型号:LP2985

大家好、 LP 2985小型封装限制了散热。 在12V 输入电压和40mA (280mW)电流的情况下、假设 环境温度为25c、则消耗的外壳温度近似值为多少  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、  

    请在此处查看完整的热编号:

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、  

    如果您需要有关如何使用该数字计算外壳温度或电路板温度的详细说明、您可能会发现此应用手册很有用。  

    此致、  
    Jason Song