This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3705:德州仪器指定的脉宽值

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3705, TPS3851

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1160049/tps3705-pulse-width-value-specified-by-texas-instrument

器件型号:TPS3705
主题中讨论的其他器件: TPS3851

您好!

如果我理解得好、当 WDI 上没有信号时、/WDO 不会保持低电平。 因此、图7.1中/WDO 的时序图是错误的。

以下句子:"此事件也会重新初始化看门狗计时器"似乎说明了为什么/WDO 上的脉冲很短、太短、小于50ns!

为什么数据表中没有指定脉冲宽度? 它的指定值是什么?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jean-Marc、

    如果 WDI 引脚保持悬空、则看门狗功能被禁用。 如果 WDI 引脚被驱动、但在超时周期之前没有转换、则/WDO 将置为低电平并表示看门狗故障。

    如果看门狗被禁用、然后检测到转换、则看门狗功能将启用并开始监控。

    您是否询问/WDO 将低电平有效的时间?

    此外、请考虑改用 TPS3851、这是该器件更新且性能更好的版本。

    谢谢、

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    /WDO 用于复位 TPS3705的/MR 和触发器的/CLR。

    我测量/WDO 为40ns 的脉冲宽度。 我认为该值对于触发器输入而言是短的、 例如、我想将其增加到100ns。

    为此、我稍微延迟/WDO 信号、这将 TPS3705的/MR 复位。 通过阅读数据表、我不理解/MR 复位/WDO 信号。

    感谢您的建议、我现在看一下 TPS3851。

    Jean-Marc  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jean-Marc、

    感谢您的背景。

    在 TPS3705和 TPS3851上、/WDO 仅在/RESET 为高电平时才会置为低电平;如果/RESET 为低电平、/WDO 将默认为高阻抗状态。 但是、TPS3851的/WDO 和/RESET 输出为漏极开路、因此您可以将它们与上拉电阻器绑定在一起、以创建一个在欠压或看门狗故障时置为低电平并在200ms 内保持低电平的统一输出。

    如果您对这些器件或设计有任何其他疑问、请更新此主题。

    谢谢、

    Patrick