This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77216:有关 BQ76952二级保护、请参阅 BQ77216的参数

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQ77216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/970875/bq77216-parameter-consult-of-bq77216-for-bq76952-secondary-protection

器件型号:BQ77216
主题中讨论的其他器件:BQ76952

您好、专家、

我注意到我们有建议的电路、BQ77216与 BQ76952搭配使用。 我的问题是如何选择栅极电阻器、如下图所示。 谢谢!

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    这个数字没有通过发布、但我希望您参考 BQ77216数据表的图9-4。  图9-4显示了 N 沟道信号 FET 的栅极、源极和漏极路径中用于从 BQ76952下拉栅极驱动器的电阻器。   BQ76952数据表未指定它可以提供的最大电荷泵电流、但从恒定电流假设为100ms 和11V 至470nF (I = C x dV/dt)的启动时间开始、将提供51.7uA 的电流。  由于没有规格、您需要提供至少 BQ76952能够以舒适裕度产生的电流。  您可能不需要太小的电阻值、因为对于充电 FET、它将通过栅源齐纳二极管加载电池。  还应考虑电阻器中的功率耗散。  

    对于放电、由于放电 FET 将关断、电阻器可能会更小。  在电荷泵电流受限的情况下、它将消耗额外的电流、如数据表表表表16-3中的注释中所示。

    对于 N 沟道信号 FET 电阻器:

    • 栅极电阻器将控制开关速度。
    • 源电阻器可以限制 FET 的 VGS 电平消耗的电流、但未指定 CO 和 DO 的最大输出电压。
    • 漏极电阻器将限制从电池 和 BQ76952充电引脚获取的电流、以及从放电连接的负载获取的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好专家、

    我建议栅极电阻器为20k (6V/0.3mA = 20k)。 对于 CHG/DSG 下拉电阻器、我建议500k (85V/51.7uA = 1.6m)。 在客户打开其系统电源时、会向您提供一些反馈。 谢谢!  

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    我感到困惑、因此我将在 BQ77216数据表的图9-4中添加一张有标记的图片。

    BQ77216数据表未提供 VOUT_AH 的典型或最大电压、它显示电压比电源低0至1.5V、稳压时的最小电压为6V。  因此、RDS 和 RCS 可以为0或选择适合所选信号 FET 的值。

    如果在 BQ76952中使用 CFETOFF 和 DFETOFF 信号、则需要限制引脚中的电压、选择适合所用齐纳二极管的电阻器、并检查输入电流。  我希望几公里到20公里会更好。

    可以 选择 RCG 和 rdg 作为信号 FET 的导通速度、同样、我希望得到几 k 至20k 欧姆的电阻。

    RDSG 和 RCHG 将来自 BQ76952设计、用于提高开关速度。   

    RCD 和 RDD 将下拉 FET 栅极。  如果 BQ76952使其保持开启状态、则它们必须克服电荷泵电流、您可能希望它们模仿 BQ76952的关闭速度。  导通时、它们还会拉向电池或电池组电压。  由于 FET 栅极的摆幅不同、电阻器可能会有所不同。  如果 BQ76952 RCHG 电阻器为5.1k Ω、它将在11V/5.1k =~ 2.2mA 电流时最初关闭。 如果电池在50V 至65V 电压范围内工作、则在76V 电压下、33k Ω 电阻器将提供大约2.3mA 的电流。  电池处于50V 的低电压时、电阻器仍将从 BQ76952的充电 FET 栅源齐纳二极管和 CHG 引脚汲取大约1.5mA 的电流。  考虑电阻器中的功率。  放电 FET 的关断电流可能更高、但栅极在关断时将转换至 GND、因此功率应更低、因此电阻器可能更小。  不过、请考虑该电阻器将通过放电 FET 栅极上的齐纳二极管将 PACK 电容放电至源齐纳二极管。