This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256403:如何防止开关频率在轻负载时上升

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC256403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1160429/ucc256403-how-to-prevent-switching-frequency-from-rising-at-light-load

器件型号:UCC256403

您好!

我想向您询问有关 UCC256403的信息。
下图中的选项7设置为当负载较轻时、输出不会进入突发模式。
在这种情况下、开关频率会在轻负载时增加。
我认为也许"ZCS 区域预防"功能正在发挥作用、开关频率在上升。
(问题)
是否有办法防止开关频率在轻负载时上升?
如上所述、我不想使用突发模式。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kaji、

    根据 LLC 增益频率曲线、为了在轻负载时调节输出电压、频率需要更高。 因此、在轻负载期间、次级反馈控制电路需要通过初级光耦合器提供更多电流、这确实会增加工作频率。 因此、控制器内部的 Vcomp 信号会低于 BMTL。 在此期间、频率受 BMTL 阈值限制(这可以在下面的第二个屏幕截图中看到)。 因此、为了降低轻负载期间的工作频率、需要增加 BMTL。 然而、由于控制器持续将功率传输至次级侧、即使 Vcomp 小于 BMTL、也可能无法调节输出电压(由于选项7)。  

    另一种方法是、为了避免在轻负载期间出现突发模式、需要设计谐振回路、以便在轻负载期间工作频率必须非常低。 正确设计储罐后、您可以进一步调整 VCR 电容器、BMTL 参数、使 Vcomp 始终大于 BMTL。 这应避免控制器在突发模式下运行、同时还会限制最大运行频率。

    此致

    曼尼甘塔 P