This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2962:BQ2962:在不使用 RTC (LDO)功能时、我们能否让 REG 引脚悬空

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ2962

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/971041/bq2962-bq2962-could-we-let-reg-pin-floating-when-no-use-the-rtc-ldo-feature

器件型号:BQ2962

您好!
我们的设计不需要 LDO、但我们将利用电流 PCB。
那么、当不使用 RTC (LDO)功能时、我们是否可以让 REG 引脚悬空?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、HY、

    由于 BQ2962没有禁用稳压器、并且需要一个电容器来实现 REG 输出的稳定性、因此即使未使用稳压输出、也需要安装电容器。  选择建议的最小电容器尺寸、因为您不会有负载。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的反馈。 我有一些问题需要您的评论。

    a)。 我们是否只需要 一个电容器 或 一个具有/串联电阻器的电容器?  

    b)。 您更喜欢多少电容/电阻? 为我们提供适合未来各种设计的范围。

    c)。 我们可以为此使用0.1uF 吗? 因为0.1uF 是我们设计中常用的电容器。

    d)。 即使没有使用 REG 的稳压器、该电阻器也必须在该设计中起作用。 如果是、我们是否为此使用100欧姆?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、HY、

    答:如果布局上有电阻器、并且希望在不使用 RTC 的情况下重新使用电路板、则还需要该电阻器。  如果您有电阻器来避免浪涌电流在电池随机连接期间断开 BQ2962、则应将其保持。

    b.对于电容器、表9-1中建议的最小 CREG 为0.47uF。

    Ω 电阻器 Ω 表第9.2.2节建议:...最小值为5k Ω 至最大值为10k Ω 的电阻器

    c.数据表的引脚功能表指示 REG"需要一个外部陶瓷电容器来实现稳定性"。  由于您的设计不使用 REG 电压、您可能不会担心 REG 输出的纹波或稳定时间。  我可以看到0.1 μ F 的吸引力、如果您希望查看您的设计是否有任何不良影响、您可以尝试使用它、但我建议您在表9-1中保留0.47 μ F 的最小建议值。

    d.电阻器限制电芯连接时到电容器的浪涌电流。  它不应太大、以至于它会将稳压器与电容器隔离、从而导致不稳定。  建议使用数据表中的5至10欧姆指南。