This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750-Q1:SiC MOSFET DESAT 保护

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21750-Q1, UCC21750
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1159565/ucc21750-q1-sic-mosfet-desat-protection

器件型号:UCC21750-Q1
主题中讨论的其他器件: UCC21750

您好!

根据 UCC21750-Q1数据表、DESAT 检测阈值通常为9.15V。

我使用的 SiC MOSFET 导通电阻为20mΩ Ω。 假设峰值电流为57A、串联二极管压降为0.7V、串联电阻压降为2V、则总电压为3.84V (57*0.02+0.7+2)。

这远小于9.15V 的阈值。

在这种情况下、该 DESAT 保护如何帮助防止短路/过流情况?

由于未提及上拉电阻值、您能否建议如何计算消隐电容器和串联电阻器值?

此致、

Abhishek Deshmukh