Other Parts Discussed in Thread: UCC21750-Q1, UCC21750
主题中讨论的其他器件: UCC21750
您好!
根据 UCC21750-Q1数据表、DESAT 检测阈值通常为9.15V。
我使用的 SiC MOSFET 导通电阻为20mΩ Ω。 假设峰值电流为57A、串联二极管压降为0.7V、串联电阻压降为2V、则总电压为3.84V (57*0.02+0.7+2)。
这远小于9.15V 的阈值。
在这种情况下、该 DESAT 保护如何帮助防止短路/过流情况?
由于未提及上拉电阻值、您能否建议如何计算消隐电容器和串联电阻器值?
此致、
Abhishek Deshmukh