This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM846C23:什么以及数据上的输出高电平电压、警报?

Guru**** 2533050 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM846C23

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1160364/tpsm846c23-what-s-the-output-high-level-voltage-on-data-alert

器件型号:TPSM846C23

大家好、

对于 PMBus 接口规格、数据表仅描述 PMBus 的 VOL、客户想知道 PMBus 的 VOH 值。

Thx~

Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    PMBus 是一个开漏外部端接串行通信通道。  高电平电压取决于外部上拉终端。  这可能是1.62 (1.8V - 10%)、最高可达5.5V (5.0V + 10%)。  

    由于 TPSM846C23不会在 ALERT、CLK 或数据引脚上生成输出电压、因此它没有"高电平输出"、因此没有规格。