This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5160A:LM5160A 断续问题与放大器;影响设计的因素

Guru**** 2535780 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5160A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/971654/lm5160a-lm5160a-hiccup-issue-factors-affecting-design

器件型号:LM5160A

您好!

我正在使用 LM5160A 进行模型测试、并注意到当26V 输出负载超过0.19A 时、所有输出将会自动切断、此时我怀疑电流限制。

根据我的用例,我在 TI 计算器表中输入了所有数字,发现峰值电流大约为2.117A。 尽管它显示了整个温度范围内的电流限制>2.5A、但请参阅数据表。 因此、我想知道实际应用电流不超过2.5A、但为什么会观察到断续模式? 计算 器结果如何与数据表 电流限制图相关联?

我还在随附计算器电子表格。 请查看 (电子表格 选项卡"设计"和" Fly-Buck ")

e2e.ti.com/.../6758.Calculator_5F00_Rev1p03.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leo 您好、

    看起来您使用的是通用计算器、而不是特定于器件的计算器。 要获得更准确的结果、最好使用 LM5160 Fly-Buck 快速入门计算器。 请提供电路原理图吗? 应用条件是什么? 输入电压、输出电压、输出电流?
    我想回顾并确保一切都设置正确。

    谢谢、
    Alejandro