大家好、
好的、我们的客户想知道为什么在 webench 设计中、偏置输入在1.55V/2A 输出(输入9-32V)中短路接地
在偏置引脚的数据表说明中、它提到 当输出电压高于12V 时、您可以将此引脚接地。
感谢您的参与、并期待您的善意回应。
此致、
梅纳德
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我不确定您的结论是否正确,因为 LM61460数据表中说明了:
" BIAS 引脚是内部 LDO 的输入。 该输入可连接到 VOUT 以提供尽可能低的输入电源电流。 如果偏置电压低于3.1V、VIN1和 VIN2将直接为内部 LDO 供电"。
在我的案例中、VOUT = 1.55V < 3.1V、在本例中、似乎 可以将偏置连接到接地(0V < 3.1V)、因此仿真结果是正确的。 你能评论吗?