This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61460:偏置输入对地短路。

Guru**** 2537790 points
Other Parts Discussed in Thread: LM61460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/971148/lm61460-bias-input-shorted-to-ground

器件型号:LM61460

大家好、  

好的、我们的客户想知道为什么在 webench 设计中、偏置输入在1.55V/2A 输出(输入9-32V)中短路接地

在偏置引脚的数据表说明中、它提到 当输出电压高于12V 时、您可以将此引脚接地。

感谢您的参与、并期待您的善意回应。

此致、

梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您指出这一点。 我认为这在仿真中设置不正确。

    我将联系 WEBENCH 支持团队并提及这一点、以便仅在 VOUT 为12V 或更高时才将 BIAS 引脚接地。

    在原理图中、请将偏置连接到 VOUT。

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定您的结论是否正确,因为 LM61460数据表中说明了:

    " BIAS 引脚是内部 LDO 的输入。 该输入可连接到 VOUT 以提供尽可能低的输入电源电流。 如果偏置电压低于3.1V、VIN1和 VIN2将直接为内部 LDO 供电"。

    在我的案例中、VOUT = 1.55V < 3.1V、在本例中、似乎 可以将偏置连接到接地(0V < 3.1V)、因此仿真结果是正确的。 你能评论吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我已联系系统工程师以获取有关内部偏置电路的更多信息。  

    对于低于3.3V 的输出电压、BIAS 引脚可接地。  

    正如您指出的、仿真结果看起来是正确的。

    此致、

    Jimmy