This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC28025:是否申请推荐器件?

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28C44

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/971060/uc28025-request-the-recommended-part

器件型号:UC28025
主题中讨论的其他器件:UCC28C44

你(们)好

我正在寻找适用于以下规格的器件。  

规格-

输入:直流380V

输出:DC 7KV/10W

拓扑:硬开关半桥

请向我推荐最合适的 IC。

如果提供 EVM、效果会更好。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    感谢您关注 TI。 让我在这里请应用工程师发表评论。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    再看看这一点、这实际上是只有10W 的输出功率吗? 如果是、我认为您可以使用升压或反激(如果您需要隔离)。 对于1/2电桥、它的功耗非常低。  

    我建议使用 UCC28C44作为升压或反激。 我没有能完全满足此要求的参考设计或 EVM。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是10W、但它是10KV。
    听起来如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    对于非隔离式升压、转换比为26、占空比为 D~96%、1-D=4%。 升压在较低 D 时效率最高(此设计为高 D)、MOSFET VDS 上的应力为 VD=VOUT=10kV! 非隔离式升压转换器。

    对于反激式方法、您需要考虑匝数比以及从高压次级侧到初级侧的反射输出电压。 要获得良好的答案、您需要完成反激式变压器设计、包括磁芯选择、AE、Bmax、Lm 和 IPK、以获取 NP (初级所需匝数)、然后通过 NS (次级所需匝数)获取初级 MOSFET 的反射电压。 初级 MOSFET 看到的最大 Vds 为 VIN+VR+Vspike、您可能会惊讶于10kV 输出的 Vds 应力有多高。 可能可以使用 HV SiC MOSFET、但否则该 HV VDS 可能会阻止反激。

    如果反激式的 HV 无法管理、则双开关反激式可能是一个不错的选择。 每个开关的电压应力将是单开关反激的一半。 双开关反激式需要电平位移高侧驱动器、但开关是同步的(时序不太重要、不需要死区时间)、而半桥是异步的(时序和死区时间至关重要)。

    也许可以使用非隔离式 SiC 或 IGBT 升压前端实现两级级级级联方法、以获得 SiC 或 IGBT 能够处理的高电压、然后采用匝数比更低、VR 更低的反激式方法?

    半桥可充分利用变压器、这在该功率水平下并不是真正必要的、并将初级开关上的最大 VDS 限制为 VIN。 高压下的硬开关可能会在 VDS 上引入较大的 HV 尖峰、这可能需要在 RC 缓冲器中耗散。

    HV 反激式器件用于 CRT 监视器/电视和闪光灯管发生器-您可以通过 Google 获取指导吗?

    此致、

    Steve M